This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:VDS 波形问题

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851416/ucc2897a-vds-waveform-question

器件型号:UCC2897A

您好、Jaden

请查看我的波形并查看是否已实现 ZVS。 我觉得主开关 VDS 的上升沿有点奇怪、不知道原因是什么、根据原理应该是垂直向上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tracy:

    我将指派 Jaden 来回答您的问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    很高兴能回答您的问题。期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    请告诉我们捕获波形时的测试条件是什么,例如输入电压/输出电压/输出负载。

    此外、请附上您的原理图。 第二个波形中。 我想 AUX Vgs 是在控制器侧测量的,您能不能在 MOSFET 侧捕获它?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden,

      非常感谢您回答我的问题


       下图是 MOS 管的波形、测试条件是输入电压为77V、输出为48V@1A。 我想知道我是否对死区时间有很差的控制、但我尝试了很多值、但效果并不明显、并且没有实现 ZVS

      另一个现象是、当我的电压上升到大约110V 时、VDS 波形将变得非常混乱。 我是否可以问为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    根据限制信息、我只能猜测您的电路板上发生了什么。 请尝试减小 变压器的磁化电感。

    这样 ,当主 FET 关断时,可以获得更高的峰值磁化电流。 更高的磁化电流将导致主 FET VDS 的急剧 dV/dt。

    此外,它还可实现 ZVS 导通主 FET。 因为您可以在 AUX FET 导通期间获得较大的负电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    我听从了您的建议、将变压器的磁化电感调整为先前值的一半、并将其更改为172.5uH。 结果如下:

    1.波形得到了极大改善,可以在低负载下实现 ZVS。 负载越高、越高;最差的结果是 Vds 约为60V 时 Vgs 上升;

    2.运行几分钟后,变压器变得很热,负载输出是间歇性的;

    3、提高输入电压、VDS 波形将是左右抖动。

    请参阅随附的原理图。感谢 youe2e.ti.com/.../UCC2897A-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    我们提供了一份应用手册、可指导您如何使用 UCC2897A 设计 ACF 板、我随附了该手册供您参考。

    此外、我们还在线提供 EVM 板。 您可以订购一个来测试它。 链接如下所示:

    e2e.ti.com/.../0044.Understanding-and-Designing-an-Active-Clamp-Current.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden,

    我有两个 EVM 和您提到的本文档、并对它们进行了分析。但是对于我现在遇到的问题、它们都不会解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    此帖子中有太多问题。 我们必须关闭此帖子。 您能否使用新问题创建新帖子。

    请附上您的波形和详细说明 ,如果没有足够的信息,我们无法确定电路板上发生了什么情况。

    谢谢。