请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80EVM-020 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO
您好先生,
我正在根据制造商的访问权限测试0x0051命令,并且我期望使用0x0051命令进行响应。
但我们一直没有从 BQ40z80获取0x0051的响应,即使我们尝试0x0051 /0x0006命令,也会得到0x0054的响应。
让我知道原因是什么。
在下面的屏幕截图中,我们尝试发送0x0006命令来读取 chemid,但我们没有得到 具有相同 ID 的响应,我们从54 00 01 69 00得到响应,让我知道 发生这种情况的原因。
我们在尝试0x0051命令时收到的响应消息相同。