This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:当过热和充电器可以为电池充电时、我使用 BQ78350+BQ76930+BQ76200设计一个项目

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170762/bq78350-r2-device-fw-i-use-bq78350-bq76930-bq76200-design-one-project-when-over-temperature-and-charger-can-charge-the-battery

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQ76930BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我使用 BQ78350+BQ76930+BQ76200设计一个11s LiFePO4项目、目前我遇到了一个非常奇怪的问题、描述如下:

  • 对于过热测试、电池停止充电、放电温度超过60摄氏度、继续充电至75摄氏度以上。 此充电锁定相关、需要处于60摄氏度。

我的设置如下所示

测试接口如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    读取屏幕捕获图像真的很困难。 您能否从 PC 捕获而不是拍摄照片?

    此外、您能否共享您的所有寄存器设置。 单击 BQStudio 的"Data Memory"屏幕上的"Export"以保存.gg.csv 文件。

    请单击"Registers"屏幕上的"Start Log"按钮、收集行为的日志文件。 记录时、将温度从50C 缓慢斜升至75C 以上。 这将显示所有器件寄存器的状态、以帮助调试正在发生的情况。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将遵循您的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的.gg 文件、请检查


    e2e.ti.com/.../THLB20220517.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以捕获屏幕图像和日志文件吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户愿意这样做、谢谢