This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:用于计算灌电流的串联电阻器

Guru**** 2524870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171476/lp5024-series-resistor-to-calculate-the-sink-current

器件型号:LP5024

大家好、

如标题所示、我们计划将小电阻器串联到 LED、并使用电阻器上的电压计算相应的灌电流。  

您是否可以告诉我您是否推荐了电阻器值? 我们的灌电流大约为27mA。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们通常将一个电阻器串联到 LED、作为一个热共享电阻器来保护器件的输出引脚、该电阻器的值还取决于 LED 电源电压 VLED 和您使用的 LED 的正向电压。

    谢谢!

    此致、

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    那么、您是否有建议的输出引脚电压?  


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    OUT 引脚可处理-0.3V - 6V 电压、建议值为0-5.5V。

    谢谢!

    此致、

    Ives