This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:敬请查看 TPS650864用于 WEBENCH 0.72V 内核电压生成的原理图

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS544B25, TPS543B20, TPS56221, TPS548B22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848080/tps650864-kindly-review-the-schematic-of-tps650864-for-0-72v-core-voltage-generation-of-webench

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS544B25TPS543B20TPS56221TPS548B22

在本主题中 、我已经查看了 MPSoC 的 PMIC 原理图、但 本原理图中主要使用 TPS650864来生成0.72内核电压

我附上了我从 WEBENCH 工具生成的参考、我尝试直接使用 WEBENCH 提供的设计、但我还是想提出您的第二个意见

e2e.ti.com/.../8004.SCHEMATIC_5F00_PMIC_5F00_MPSOC_5F00_XCZU6CG.pdf

e2e.ti.com/.../5584.WBDesign136.pdf

很好的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI、我正在等待响应

    请看一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shyam

      为了帮助进行原理图审阅、您能否使用电容器的额定电压更新 TPS544B25的原理图?  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gerold Dhanabalan -在线设计工具"]

    你好,Shyam

      为了帮助进行原理图审阅、您能否使用电容器的额定电压更新 TPS544B25的原理图?  

    此致、

    Gerold

    [/报价]

    WEBENCH 生成的原理图如其所示、WEBENCH 设计的附件中包含电压额定值 MPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待响应

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shyam

     下面是一些反馈。

    1、您似乎没有使用 PMBus 设置输出电压。 这意味着您必须使用反馈分压器网络来适当设置 Vout、否则您将无法将输出电压设置为0.72V。  

    2.在 bp6上添加额外的100nF 电容(具有适当的额定电压)以进行高频噪声滤波。


    输出端的47uF 电容应为 X5R 或 X7R 或更高。 不应是 X6S。

    启动电阻值100m Ω 可能更大。 您现在可以将其保留为占位符。

    WEBENCH 建议的一些电阻器为0201。 如果流量太小、请使用0402而不是0201。

    这是一个 PMBus 器件、您似乎没有使用该功能。 您选择此器件的具体原因是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我没有使用任何 PMBus,我依靠反馈分压器 CKT 来生成0.72V,而不是随附的 CKT?如果不能帮助选择必要的反馈分压器,那就好了

    2.已注明,并相应修改了 SCH

    3.注意将会得到注意

    4.大多少? 1欧姆? 建议使用10欧姆电阻器、以便我可以携带备份

    5.注意到,我只会坚持0402

    6.我没有特别理由选择这款器件,这是按照的第6.3节中的建议  

    谢谢

    我们将等待您的回复、我必须在本周推出我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

      在不使用 PMBus 的情况下将该器件引导至0.72V 有点棘手。 您可以向我发送您的详细要求吗? 我们将推荐合适的产品。

    Vinmin、Vinmax、Vout、Ioutmax

    Vout 精度要求、负载瞬态要求

    所需的任何特定功能(例如 SYNC 引脚等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TI 的参考文献大多建议使用 TPS544x25的 B/C 变体,而文献中没有提到 PM 总线必须 是示例1 示例2

    请先解释一下。

    2.我需要确切地替换 TPS544x25器件、因为它符合所需的特性

    但是、如果1、2不可解释、这里是参数

    Vinmin=10V、Vinmax=14V 这些电压来自28V 至12V 转换器 DCDC、

    VOUT =0.72v、精度是一个关键参数、即+/- 0.02v、即最大纹波2%

    Ioutmax = 20A,Iout 标称值为12A,我无法从 Xilinx 文献中找到瞬态条件,但其中一个 TI 参考正在讨论此问题(瞬态负载信息 )

    4.重要的是,我要将 PMIC 的 LDO3P3绑定到0.72v DCDC 的启用,以便它首先引导,因此必须有一个使能引脚,以便进行定序,我需要 0.72v DCDC 的 PGOOD 引脚

    请仔细查看我的选择、如许多 TI 文档和开发板所建议的那样使用 TPS544x25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

     如果您下载原理图文件、则可以找到 PMBus 连接器、以便使用单独的 USB-2-GPIO 硬件对器件进行编程。

    http://www.ti.com/tool/PMP12004-HE?keyMatch=PMP12004&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number

    问题是由于 Vout 为0.72V、因为器件上的最小基准电压为0.8V、而不使用 PMBus。 借助 PMBus、我可以实现 低至0.5V 的电压。

    对于不带 PMBus 的器件、我们建议使用 TPS543B20、该器件可帮助您满足要求。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细说明、我不会使用当前器件

    关于 TPS543B20的使用

    我对电路板尺寸要求进行了限制

    通过在 webench 上进行简短搜索、我建议使用 TPS56221、该器件的效率更高、封装尺寸仅为400mm2

    如果您建议的相同效率是所涵盖面积的两倍

    请对 TPS56221用于 UltraScale 器件的用法进行评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

       TPS56221没有遥感功能。 对于这些高电流、并鉴于精度要求、最好具有遥感功能。

    这是另一个使用 TPS548B22的设计。  我尝试优化 WEBENCH 设计以满足您的瞬态要求。 该工具将在几周内发布该器件的此功能。 同时、我尝试使用该工具的内部版本对其进行优化。

    您可以滚动到 pdf 的"运行值"部分、并看到 Vout 纹波、Vout 过冲/下冲完全在规格范围内。

    您也可以在原理图中为某些电容器添加几个占位符、例如2x47uF 和2x1uF 电容器、以最大程度地减少谐振引起的噪声峰值。

    此致、

    Gerold

    e2e.ti.com/.../WBDesign10752.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下 我使用 TPS548B22和 PMIC 更新的设计的完整原理图、敬请查看电源正常和 tps548b22唤醒

    我觉得其中一件事是,它会失去足够的空间,有没有办法可以减少? 工具显示的所有面积大约为800mm2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待更新的设计上传的响应、

    请作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

      这是反馈。

    对于输出电压、添加1X47uF 和1x10uF 以及1x1uF 和1X0.1uF 陶瓷电容器作为输出电容器组的一部分、以确保不会因自谐振而出现间隙。  

    2.在 Vout 和 RSP 之间添加一个10欧姆电阻器。  

    在 GND 和 RSN 之间添加一个10欧姆电阻器。

    4.在 RSP 和 RSN 之间添加一个1nf 电容。 这种10欧姆- 1nF-10欧姆结构将用作滤波器。

    5.确保 MODE、VSEL、FSEL 的电阻器的容差为1%或更高。

    6.添加一个与自举电容串联的0402 2欧姆自举电阻器

    7.在 SW 节点与地之间添加一个1 Ω(0805)和1nF 电容器(额定电压为50V)的缓冲器。

    8.按如下方式更改 VDD 电容

    使用额定电压为4.7uF、X5R、25V 或50V 的陶瓷电容(额定电压可能取决于应用的 Vinmax)。 最小有效电容应大于1uF。

    使用两个2.2nF、X5R、25V 或50V 额定电容(额定电压取决于您的应用的 Vinmax)。

    9.检查 BP 电容器的额定电压是否为16V 或更高-如果您使用的是25V、则没关系。  

    10.此外,最好 为 AGND、DRGND 和 PGND 分别设置3个符号,它们应在布局上全部连接在一起-请严格遵循布局说明-这一点非常重要。

    11. BP 电容器的另一个板应仅连接到 DRGND。

    VDD 的4.7uF 和2.2nF 电容器的底板应仅连接到 DRGND。

    13. FSEL、VSEL、MODE 引脚上的底部电阻器应仅连接至 AGND。

    14. RILIM 电阻器只应连接到 AGND。

    请遵循数据表中的布局指南。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回顾

    我已经完成了所有建议的修改、请找到 附件 并给出最后的意见

    我唯一的疑问是、数据表显示、AGND 和 VDD 之间的1uF 电容就足够了、参考板上的电容以 DRND 为基准

    请解决困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

       您可以在 VDD 和 DRGND 之间连接4.7uF 电容(我将更正我之前关于将其连接到 AGND 的声明)。 在此特定器件中、应使用短迹线将 DRGND 连接到散热焊盘。 使用短迹线将 AGND 连接到散热焊盘。  

    从提及连接到 AGND 的数据表中可以看出、由于 AGND 和 DRGND 引脚彼此靠近、差异可能不大-但最好将电容器的下板连接到 DRGND。  

    缓冲电容应连接到 PGND。 缓冲电阻器的额定功耗应至少为250mW。

    最好在输入 PVIN 处添加一个额外的22uF 电容(以防您需要它)

    在给定反馈分压器网络的情况下、您可以移除 R348、R359 10欧姆电阻器。

    Cfilter C291的值可以通过以下公式确定。

    C = 1/[ 2 * PI ()* 1 /(1/R1 + 1/R2)* Fbw ]

     

                   R1 = VOSNS 至 RSP

                   R2 = RSP 至 RSN

                   Fbw = 2-5 MHz

    连接方式如下。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望我可以使用上述最终原理图进行制造

    我在 R1、R2和 C291上使用了220E、达到22uF、VOSNS 至输出、RSN 至 GND、如建议

    请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

      缓冲电容为 C286、应连接到 PGND 而不是 RSP 引脚。

    您不需要 R425和 R424。

    C291的22uF 看起来非常高-您是否使用给出的公式进行了计算?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将相应地更改缓冲器、

    根据上面给出的公式、 使 R1、R2与220E 相同、在2MHz 至5MHz 频率下将产生22uF 的电容

    现在您说不需要上面公式中的 r1、r2

    请解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

      在您的应用中、R1 = 100k、R2 = 49.9K。  

    如果在公式中使用这些函数、则 Cfilt 为2.39pF。 使用最接近此值的值。

    此致、

    Gerold