This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821的技术支持

Guru**** 2386550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850146/tps54821-technical-support-for-tps54821

器件型号:TPS54821

你好吗?

这是 BARO TECH 的 Chloe。

我从 TI 网上商店购买了210ea 的 TPS54821RHLR。 (发票号  5436016085)

我的客户进行 了 CSAM 测试、他们在焊接前在引线框中发现了一些分层。  

您可以在下图中看到红色点。

我的客户只是想知道、这些分层可以在正常产品中找到、也可以在正常产品中找到。  

他们还希望您定义 脱层是否会成为焊接过程中的问题。

请检查此问题并尽快回复。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想在 CSAM 测试之前与您确认袋是否已用真空密封、对吧? 您发现了多少个这样的芯片?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们在 CSAM 测试之前打开了密封包装。

    我们只进行了36次 CSAM 测试、其中19次是分层测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议 您先联系当地销售人员以获取此查询。  然后、本地 CQE 可以对此进行评论。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越昌  

    很抱歉、您能否将我的请求直接转给韩国机构?

    我想没有人想支持 这种情况、因为我没有从他们那里购买这些芯片。  

    因此,我希望你向韩国机构提出支持我们的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的电子邮件留在此处、让我试一下。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Yuchang

    jamie@baro-tech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管此问题已在电子邮件中处理、但此主题将关闭。

    裕昌