This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS568215&Amp 的 FSW 设置容差;TPS56C215

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852212/tps56c215-the-fsw-setting-tolerance-of-tps568215-tps56c215

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件: TPS568215

尊敬的先生:

我们的客户目前正在他们的项目中设计 TPS568215&TPS56C215。 和 RD 反馈认为 fsw 不像规格中所示的旋转频率图那么精确。请参见  如下。 RD 是否询问 TI 是否有 TPS568215&TPS56C215的容差数据? 或者有任何计算方程(或工具)可显示合理的 FSW 容差?如果有任何数据可以将其传输给 RD、请向我们提供。

 

以上内容请与我们联系、如果有任何问题、请告知我们

谢谢

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与测试团队核实、并在这两天内向您提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、对于 D-CAP 模式、频率通常具有10%的变化、在某些情况下甚至~20%的变化 是可以接受的、它是伪固定频率。

    客户的数据是什么?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何客户数据可供审核? 或者您已解决它、将关闭此线程、您可以 根据需要再次打开它。

    裕昌