请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103 你(们)好
当电池充满电时、电池过度充电、LED 闪烁。
已连接 BQ24103原理图和 BAT 波形。
请帮助检查。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Star:
电池电压较高、因此我假设这是一个需要充电至8.4V 的2节电池。 充电器根据其 BAT 引脚上的电压调节至该电压。 屏幕上的波形是该电压、还是在更靠近电池的位置测得的电压? 如果在 BAT 下测量、则似乎充电器正在尝试检测是否已连接电池、如8.3.16电池检测中所述。 从 BAT 到电池组的连接是否可能是如此阻性、以至于 IWAKE 电流足以产生压降、从而使部分充电的电池达到8.4V?
此致、
Jeff