This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:INT 引脚停止充电过程

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850493/bq25895-int-pin-stops-the-charge-process

器件型号:BQ25895

我的问题是、当我将 INT 引脚连接到逻辑轨,充电过程停止。

如果仅保留 INT 引脚,一切‘s 正常。 它可以在默认模式下充电、充电电流为2A、I2C 通信也正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    INT 有一个开漏输出并且需要一个到一个逻辑轨的上拉电阻器。  您使用了多大尺寸的上拉电阻器?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过一个10k Ω 电阻器,将其拉至3V3、我还尝试将2KΩ 电阻器拉至5V。

    问题是当为 INT 引脚,),。100mV 以上时(__LW_AT__充电过程停止。当将 INT 引脚拉至 GND 过程恢复时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /CE 是否短接至 INT?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、