Amiel 和 UCD 专家、您好!
对于已发布的固件、将出于安全目的执行内存透视/poke PMBus 命令、但我发现在此情况下无法启动联机 GUI。
我的问题是、是否可以在执行内存透视/查询命令时运行联机 GUI? 我希望 GUI 仅监控电源状态、例如输出电压、输入电压、输出电流、 温度、PMBus 状态字和其他 PMBus 状态命令。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Amiel:
以下是打开在线 GUI 时的错误、我认为位掩码(E2和 E3)的配置已清除。
尝试检测 PMBus 设备时出错。 错误是:
parm_info/value (address=0xFFF7F040、count=1、size=4)返回15个字节、但预期返回4个字节在 tidp.PMBus.PMBusDevice.a (OptionsBase A_0、IEnumerable`1 A_1、A_2)在在 TIDP.PMBus.PMBusDevice.A (DiscoveryPMBus) DiscoveryForms.PMBus (DiscoveryPMBus) PMBus (DiscoveryPMBus (DiscoveryPMBus) PMBus 选项)
请检查您的设备固件、电源和 USB 连接。
尊敬的 Jack:
感谢您提供的额外信息。 如果地址0xFFF7F040是 UCD3138来确定 IC 版本、在某些情况下写入补偿需要该版本、并且默认存储器映射要显示在存储器调试器中、则读取该地址。 由于您希望禁用 parm info/parm 值、因此您可能不会执行最后两个操作。 如果 parm info/parm 值不受支持、将发布新的 GUI 以防止 IC 版本检查。 我希望它在11月中旬之前就可以准备好了。
可能的解决方法是仅允许读取该地址、即 IC 版本。
尊敬的 Jack:
您能否尝试此构建:
http://software-dl.ti.com/digital_power/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.40.exe
尊敬的 Amiel:
我已经测试了这个版本的 GUI、会出现另一个错误。 GUI 将尝试从地址0xFFF7F020读取值、其中是 GLBIOOD 寄存器(全局 I/O 开漏控制寄存器)。
尝试检测 PMBus 设备时出错。 错误是:
parm_info/value (address=0xFFF7F020、count=1、size=4)返回15个字节、但预期返回4个字节在 tidp.PMBus.PMBusDevice.a (选项基本 A_0、IEnumerable`1 A_1、A_2)在在 TIDP.PMBus.PMBusDevice.A (DiscoveryPMBus) DiscoveryForms.PMBus (DiscoveryPMBus) PMBus 选项
请检查您的设备固件、电源和 USB 连接。
尊敬的 Jack:
感谢您提供的固件、它帮助我确认了新构建。 请看一下、让我知道它是怎么发生的。
software-dl.ti.com/.../TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.41.exe