主题中讨论的其他器件: AM5728、 INA260
大家好、
我的客户考虑使用 TPS659037为 AM5728供电、并提出了一个问题。
他使用内部 GPADC Ch11测量了 SMPS12的 IL、结果如下。
GPADC_SW_CONV0_LSB->0x17
GPADC_SW_CONV0_MSB->0x03
然后、他根据数据表中的 eq (1)计算了 IL、并替换了以下值、其结果为225mA。
・Ifs0=3.958A
・Ios0=0.652A
・K=2
・GPADC 代码= 0x317
同时、他使用外部 INA260测量了 SMPS12的 IL、结果为1073mA。
这种矛盾的原因是什么?
此致、
Shota Mago