This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:不存在输出。

Guru**** 2549130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850239/tps2121-output-not-present

器件型号:TPS2121

您好!

是我的电路。 请检查一下、告诉我为什么在应用 Vin1或 Vin2时无法获得 Vout、或者两者兼而有之。 在输出端、我仅得到介于3V 至4V 之间的输出摆动。 我不能理解可能是什么问题。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arsalan、

    您在哪里探测此3-4V 输出? 它是在 R25上的电阻器之前还是之后?

    您能分享一下这种现象的范围吗?

    我想查看 PR1、CP2、VOUT 以及 IOUT (如果可能)。

    如果您有外部5V 或3.3V 电源轨。 ST 可被上拉(通过一个电阻器)并被用作一个诊断辅助工具、此辅助工具可让您知道选择了哪个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的设置 IN1 = 12V、IN2 =开路

    值是

    PR1 = 2.6V

    CP2 = 0V

    VOUT = 0.1-0.3V 波动。 R25之前。

    这些测量是使用电压表进行的。

    我无法上拉 ST 引脚、因为它通过电路板上的导孔连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试过程中、我遇到了一个奇怪的测试情况。

    当我将 IN1电压降至9V 时、Vout 变为有效、然后在整个范围内保持有效。 这种行为是什么。 您能解释一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当在 IN1上使用12V 电压时、OV1上的电压是多少?

    这样会使 IN2保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OV1上的电压为0.88V。

    是的、它已断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arsalan、

    报告的数字与器件的预期行为不一致。

    为了进一步支持这一点、我们希望看到一些示波器截图、其中仅使用 IN1、而 IN2断开连接。

    对于此范围、我们希望看到 IN1、PR1、VOUT 和 IOUT。

    测试将是一个开启事件(当应用 IN1时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我知道我提供的这些数据与预期行为不一致、这就是我提出这个问题的原因、并弄糊涂了为什么这样发生。  

    我目前没有工作余地。 当我有它时、我会再给你回看。  

    同时、如果我将12V 连接到 IN1或 IN2、我已经移除了 CSS、现在 Vout 为12V。

    出于测试目的、我已将 CSS 更改为10uF、3uF、0.22uF、但未成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arsalan、

    我将跟进此主题。 您是否成功采用了范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。 我离开了。

    我现在手头有示波器、但现在电路板工作正常。 我已经从电路中移除了 SS 电容器、但我现在无法在电路板上工作、因为它不在我的身上。  

    感谢您的帮助。 我将在得到它时对它进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arsalan、

    很高兴听到电路板工作正常。 如果您需要进一步的帮助或需要更多信息来共享、请随时在 E2E 上发布新问题。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。