Other Parts Discussed in Thread: TL2845
您好!
在 TL2845数据表中、我们在建议的工作条件下提供了"自然通风工作温度"。
我们在绝对最大额定值中有"虚拟结温"。
我的客户想知道是否可以在 超过"自然通风工作温度"85C 的条件 下运行器件、并将结温保持在低于"虚拟结温"150C 的条件下。
以及如何计算结温与环境温度。
我们提供了"结至环境热阻"、但未指定条件、但该参数应是取决于 PCB 的参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard、
数据表中写入的热性能信息没有得到很好的解释或记录。
但是 、数据表的第6.3节详细介绍了所谓的"自然通风工作温度"
这是测量参数表中器件参数的温度范围。
所谓的"虚拟结温" 为150C、这是该器件的绝对最大结温。
因此、您的第一个问题的答案是肯定的。
您可以在高于85C 和低于150C 的温度下运行 TL284x。
在这种高温下、参数值会下降、但器件仍会正常工作并被销毁。
随附文档中介绍了热阻和结温的说明。
sheete2e.ti.com/.../6557.spra953c.pdf 数据热性能信息第6.4节的注1也引用了本文档
此致
John
John、
谢谢。 我阅读了您提供的文章。
在 JEDEC 规范中、允许使用两种测试板类型。 1s (单信号层)配置
给出了中等组装、多平面系统级 PCB 应用的典型使用值。 一个2s2p
(双信号层、双埋式电源平面)配置可提供最佳的外壳性能估算
假设电路板设计人烟稀少、具有埋入式电源平面和接地层的高布线密度电路板。
因此、我想在 数据表中给出 RθJA Ω 时使用1s 配置、对吧?
但什么是1s 配置? 覆铜厚度是多少、覆铜尺寸是否与器件的封装尺寸相同?