Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
大家好、我正在使用 LED 驱动器板、遇到一些意外行为。 (请参阅随附的示波器屏幕截图)。
拓扑: 升压。
输入电压: 11伏
LED: 一个5的链、正向电压为2.8-3.5伏、具体取决于电流
使用低侧 LED 电流感应、Rsense = 0.10 Ω、 Viadj = 0.14伏
使用 PWM 调光、具有低侧 FET
因此、问题如下:
为什么在导通周期的一半时间内开关才开始?
为什么 LED 电压上升?
为什么开关关断后会有一些振铃。
有什么想法或理论可以导致这种情况?
对于屏幕截图:
通道1 (黄色): PWM FET 栅极电压
通道2 (蓝色): 开关 FET 源极的电压。
通道4: PWM 输入信号。
提前感谢!
-Michael Shonle