This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814728/ucc29002-ucc29002

器件型号:UCC29002

你(们)好。

据我了解、UCC29002/UCC39022等负载共享控制器适用于具有"遥感"功能的模块。 正确吗? 如果是、那么没有遥感功能的模块的解决方案是什么?  

UCC29002/UCC39022是否仍然可以用于没有遥感功能的模块? 如果是,如何做到这一点? 如果没有、您对此有什么想法吗?

期待收到您的回复。

提前非常感谢!

BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    与 UCC29002相关的所有文档均基于对电源模块使用遥感功能的应用。

    但是、我附加了一个概念图、该图可与使用输出修整的电源模块配合使用。

    e2e.ti.com/.../Trim_5F00_IP.pptx

    此概念展示了如何将 ADJ 输出用作电流镜、从而将可调电压输入应用到修整引脚。

    我没有任何使用此概念的参考设计、因此您需要为您的应用制定详细的设计。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我知道拥有"myTI 帐户"的每个人都可以访问您在此处共享的文件。 但是、我想知道是否可以与我的一位客户共享您的 PPT 文件(当然、原始的 PPT 文件包含您的姓名和 TI 标识)。

    期待收到您的回复。

    谢谢和 BR、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    我随附的 PPT 文件不是机密文件、可能会与您的客户共享。

    这是有关如何使用 TI 器件的应用创意。

    此致

    John