请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890EVM-664 主题中讨论的其他器件:BQ25890、 EV2400、
大家好、
为了评估 BQ25890、我将使用 BQ25890EVM-664和 EV2400接口板进行 I2C 通信。
此外、我使用 Battery Management Studio 作为控制软件。
当 I2C 通信正常时(我可以对所有寄存器进行读取/写入)、CE 引脚不响应。
我尝试选择并取消选择"CE Low"复选框、并且位于 EVM 的 CE 引脚没有响应。
原因是什么?
谢谢
NIR