This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:未施加 IN 电压时 Q1泄漏?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814743/bq24078-q1-leakage-when-in-voltage-not-applied

器件型号:BQ24078

您好!

数据表明确指出、在某些情况下、例如当 VIN < UVLO 时、Q1 FET 关断、以便 IN 与 VAT 断开连接、而 OUT 与 IN 断开连接。 这是否意味着 IN 将浮动/灌入0V、或者如果电池充满电、是否会有电压通过 Q1二极管泄漏回来、从而使 IN 保持在3.5V 或相似电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VIN 不存在时、IN 将灌入0V。