This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 600V 至500V 直流/直流转换器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814085/600v-to-500v-dc-dc

主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好、E2E、

TI 是否有任何用于附加文件的直流/直流产品?

UCC28070是否可以实现这一点?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    由于电源开关中的峰值电流、具有同步整流功能的500V 5kW 单级降压转换器并不实用。

    这些峰值电流将导致输出电容器中的高开关损耗和高纹波电流。

    此外,您将无法使用 UCC28070。

    UCC28070是一款 PFC 控制器、不应在直流/直流转换器应用中使用。

    此致

    John