请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3559 我希望仅通过寄存器写入来开启 LM3559的手电筒模式、而不使用 TX1引脚。 我从数据表中不清楚这是可行的。 哪种寄存器配置可以实现此目的?
使能(0x10):1A (手电筒模式)
手电筒亮度(0xa0):0x09 (56mA)
还需要什么?
谢谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.