Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360 尊敬的 TI:
我将 TPS54360与输入电压:24V 和输出电压:0V ~ 16V 输出@1A 和反馈一起使用、我添加了一个电位器来替换50kOhm 分压器中的电阻器、以从0V ~16V 调节输出电压、并发现存在传导 EMI。
请帮助解决问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
通常、传导 EMI 需要 IN 输入滤波器来衰减开关电源产生的噪声。
请参阅以下白皮书链接、该链接将帮助您选择滤波器并正确设计以满足您的 EMI 需求。
http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
希望这对您有所帮助?