This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ14201H:WEBENCH®︎工具/LMZ14201H

Guru**** 2509425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H, LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814374/webench-tools-lmz14201h-webench-tools-lmz14201h

器件型号:LMZ14201H
主题中讨论的其他器件: LMZ14201

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 WEBENCH 电源设计器使用器件型号 LMZ14201H 创建了一个设计。

直流输入12-13V,输出-5V,输出电流0.5A。

我的问题是 Cout 电容值。 仿真是否意味 着3个22uf 电容器 是并联 的?

一个电容或全部3个电容的 ESR 是3.71m Ω 并联 ?

我担心的是纹波问题是否正确、因为该器件需要一些纹波来提供反馈。

是否有计算所需纹波的公式?

以下是仿真的建议值:

Cout22uF

3.71m Ω

数量= 3

电容=µF μ F  
总降额电容=µF μ F  
VDC = 10V  
ESR = 3.71 mΩ  
封装= 0603  

最后一个问题,总降额电容= 14uF 意味着什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁克斯、您好!

    我已经生成了适用于12V 输入、-5V 输出、0.5A 负载的 IBB LMZ14201 WEBENCH 设计、并将其连接到此响应的末尾。

    原理图显示了 Cout 为3 x 22uF、每个电容器的电阻为3.71m Ω。 这将导致总 ESR 为1.24m Ω。 如果您向下看页面底部、您可以看到 IC、电容器、电感器等的工作值 这应提供有关功率耗散和纹波电流的信息。

    当电容器上施加电压时、有效电容将与典型电容不同。 这是因为电容器会经历直流偏置效应。 对于-5V 输出、电容器在降额方面的总电压为5V。 随附的是对5V 偏置对 WEBENCH 设计中使用的 C1608X5R1A226M080AC 电容器的影响进行仿真。 在转换器输出端使用其中三个电容器时、有效 Cout 将为3 x 4.4uF、约为13 -14uF。

    有关将降压转换器配置到 IBB 的过程的更多信息、请参阅以下 应用手册 、该应用手册可用作良好的参考材料。 有关电感器纹波电流计算、请参阅 公式5中的第二项。

    WEBENCH 设计:

    此致、

    Jimmy