This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:TPS53627数据表

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53627, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172193/tps53627-tps53627-datasheet

器件型号:TPS53627
主题中讨论的其他器件: TPS53622

您好,

我们将启动基于 Intel P5000、Snow Ridge VR13平台的新项目、敬请提供 由 Intel 参考设计推广的 TPS53627的详细数据表、  

我们需要基于该直流/直流设计电源解决方案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您可以从申请数据表  。 对于 VR13应用、我还建议申请一些额外的数据表:

    TPS53622 (较新的两相 VR13控制器)

    CSD95372 (5x6功率级)

    CSD95410 (具有集成电流感应功能和改进雪崩电阻的5x6功率级)

    CSD95420 (具有集成电流感应功能和改进雪崩电阻的4x5功率级)

    将 TPS53622控制器与 CSD95410或 CSD95420功率级搭配使用可能更适合您的需求。 它们是较新的器件、具有一些有用的功能、例如:

    集成电流感应(无需 DCR 感应网络)

    -PMBus/I2C 兼容性

    Fusion GUI 兼容性

    -在 Fusion 中以数字方式设置补偿

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢您的专业评论;

    BTW、我在 TI 网站上搜索 TPS53266、但只有来自外部通道的简单数据表、  

    那么、我们还需要传达  详细信息? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    没错。 我们支持 SVID 的控制器数据表中包含英特尔的机密信息、因此、如果没有保密协议、我们无法将这些信息发布到互联网上。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我已将电子邮件发送给您的团队、谢谢。