This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:升压转换器的噪声

Guru**** 1134350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168296/tps40211-hissing-noise-of-the-boost-converter

器件型号:TPS40211

我有一个5伏至30伏的升压转换器设计。 使用 TPS 40211 DGQR 芯片。 我设计为以30V 直流电压输出、最大输出电流为200mA。 当我启动电路时、转换器会发出嘶嘶声噪声、我认为这可能会增加电路的一些波动。 我从论坛上读到、这可能是来自电感器和电容器的。 我使用了 TI 设计工具、并确保我的所有组件都在规格范围内。 这种嘶嘶声是否来自我的电路消耗的电流大于设计值这一事实? 我不确定导致此问题的原因是什么。 我使用30V 直流/直流转换器为3092芯片供电、以生成18.72Meg 正弦(18voltsp2p)、从而将该波输送到线圈。 我 将4.7uF 替换为 转换器输入端的额定电压为10uF 的63V 大电容器(1205)、以解决此问题、但这一点完全没有帮助。 我要连接此原理图和 PCB 板布局。 如果有任何帮助,将不胜感激。 当30伏电压未连接到运算放大器时、我不会听到嘶嘶声。 它只是在电路打开时发生、有时它会消失、有时它会返回。 我认为这会导致电路出现故障。 不稳定的结果。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    对此进行研究需要更深入地测量电路、以便更好地查看和了解此噪声的来源。

    通常、您可以在示波器上看到一些振荡。

    通常、如果您以较高的电流加载直流/直流转换器、则可能会发生这种情况、例如、由于电感器进入饱和状态。

    此外、从您的布局来看、电流环路(输入电容器-电感器- MOSFET -电流感应电阻器)非常大、覆盖了您的整个功率级。
    这也会影响稳定性。

    您的电源焊盘(散热焊盘)是否连接到 GND。 原理图显示是、但在布局中看不到。

    您能否检查输出电容器? 这是陶瓷电容器吗? 如果是、请检查它们的直流偏置。  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan