请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 大家好、
客户使用 的 LM5123-Q1 的 TRK 引脚电压设置为0.75V。
由于 此升压控制器的容差、该典型输出电压将有多大变化? 我如何计算它呢?
提前感谢。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Em