请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82821A 大家好、
我的客户考虑使用 TPSM82821A 的电源序列。 可以在 VIN 上输入5V 之前在 EN 引脚上施加电压吗?
我认为没关系、因为数据表将 EN 引脚的绝对最大额定值指定为独立于 Vin 电压的"6V"绝对值。 但我想仔细检查一下。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户考虑使用 TPSM82821A 的电源序列。 可以在 VIN 上输入5V 之前在 EN 引脚上施加电压吗?
我认为没关系、因为数据表将 EN 引脚的绝对最大额定值指定为独立于 Vin 电压的"6V"绝对值。 但我想仔细检查一下。
此致、
Shota Mago