This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121或可选择在太阳能和 USB 电源之间使用 BQ24250为锂离子电池充电的替代产品

Guru**** 1478095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, BQ24250, TPS25947, TPS22933
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171688/tps2121-tps2121-or-alternative-to-select-between-solar-and-usb-supply-for-charging-li-ion-battery-using-bq24250

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: BQ24250TPS25947TPS22933

我正在设计一个具有两个输入(太阳能电池板和 USB)的太阳能充电器板。 插入 USB 电缆后、电池应通过 USB 输入进行充电、否则应通过太阳能电池板进行充电。

太阳能电池板输入最大电压大约为9V (峰值功率点为6.5V)。 USB 输入将约为5V。 用户应能够随时插入 USB 电缆为电池充电

无论 是否插入太阳能电池板、如果插入、都会产生电能。 断开 USB 电源后、太阳能电池板应为充电

提供太阳能时使用电池。

我想使用 TSP2121在具有较高优先级的 USB 的两个电源之间切换、同时使用 TPS2121的"ST"引脚 将所选电源通知微控制器、以便这样做

微控制器可以相应地配置 BQ24250。  

从面板充电时、我希望 BQ24250将太阳能面板保持在峰值功率点(6.5V)。  充电电流可能高达1.5A。   

遗憾的是、TSP2121没有库存。 您是否有任何可执行相同操作的替代器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    一种可能的选择是使用电子保险丝电源多路复用解决方案(TPS25947等器件、但这些器件也是电源短路的。):

    https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf

    其他唯一能够处理9V 电压的 PMUX 有库存 (可能需要高达12V 的电压)、但似乎不适合您的应用(TPS22933)。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

     我今天与客户交谈。 他们希望使用 TPS2121制作第一个版本、因为他们有急事。 因此、我想马上购买25款 TPS2121。 您能指导我如何购买 IC 吗?

    谢谢

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    我会私下回应。

    此致、

    Kalin Burnside