主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
你(们)好
采用 BQ40Z50-R4的客户设计、
固件版本 bq40z50R4固件包-4.03
使用 CELL Pinyum- PYR18650 4S2P 化学 ID 4106
电池特性为2.5V ~ 3.6V
对电池放电、放电后等待5小时10分钟、充电后等待2小时10分钟
参数 RSOC 0 ~ 100%为2.8V (11.2V)~ 3.5V (14V)黄金学习从未更新 Qmax Ra 表..... 等等
附加的 gg 文件
e2e.ti.com/.../LiFePO04.gg.csv
为什么学习失败? 另一个问题是、是否提供 R1或 R2型号的锂铁电池?
正在等待您的回复。
谢谢
星号