This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:有关 PD 解决方案的一些问题、TPS2372

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811940/tps2372-some-question-about-pd-solution-tps2372

器件型号:TPS2372

您好:

有关 PD 解决方案 TPS2372的一些问题
1、剂量 TPS2372是否符合最新版本的802.3bt 标准?
2. CAN TPS2372支持802.3bt (90W)和 POH (90W)
单特征和 双特征之间的区别是什么

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、肇勇、  

    请参阅评论:

    1. 是的、  TPS2372包含实施单接口 IEEE802.3bt 3类(TPS2372-3)和4类(TPS2372-4)受电设备(PD)所需的所有功能。 TPS2372-4和 TPS2372-3分别支持高达90W 和60W 的高功率应用。  假设 CAT5电缆为100米、这相当于 PD 输入端的功率为71.3W 和51W。

    2. 是的、 TPS2372-4 支持功率高达90W 的高功率应用、TPS2372也可以支持 POH。 有关 PoH 设计的详细信息、我建议培训视频从06:35开始。

    3. 单一特征和双特征之间的主要区别在于 PD 的数量。 负载站点上有2个 PD 用于双特征。 有关单一/双特征的更多详细信息、请参阅03:25的培训视频。   

    请告诉我答案是否有用、非常感谢您选择 TI PoE。  

    此致、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、肇勇、  

    如果答案有用、请按"解决"按钮让我们知道问题已解决。  

    非常感谢!

    BR、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    感谢您的支持。 问题已经解决

    此致

    Leon

    文晔集团 μ A

    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

    手机:(86) 159 8985 2994

    电话:(86) 755-26743880 分机:6643

    传真:(86) 755-26743990