您好!
我对 TPS75501KTT 稳压器有疑问。 我在上面的器件型号下拉列表中找不到该稳压器、但我还是刚刚输入了该稳压器。 我的电路如下所示、Co 为68uF、ESR 为1.8R、这是数据表建议的稳定性所需的电路。
我在输入和输出端都看到了116kHz 锯齿纹波。 有时、输入纹波 的频率较低(约28kHz)、但输出纹波通常约为116kHz。 我看到的纹波是一个确定的周期性锯齿波信号、有时高达数百 mVpp。
我只能使用220uF 电解 电容器和10uF 陶瓷电容器在输入端并联来阻止这种纹波。 它似乎对输入端的内容非常敏感、这让我感到惊讶、因为数据表说输出是您必须小心的地方。 在输入端、如果没有220uF 电解电容器(仅10uF 陶瓷电容器)、或根据数据表中的建议将10uF 电容器更改为1uF (220uF 电解电容器仍然就位) 、则输入端和输出端都存在纹波。 输出端的68uF 1.8R ESR 电容器也是如此(这在数据表中建议 的用于稳定稳压器反馈环路的 ESR 准则范围内)。 有一个10uF 陶瓷电容器与输出电容器并联、但移除它不会帮助纹波、这会使纹波变得更糟糕。
我将可调版本设置为3V3输出、输入端为5V。 反馈电阻器设置为40uA、如数据表所示。 稳压器供电的电路中消耗的电流为0.85A。 如果输入端没有220uF 电容器、即使在0.6A 的稳定外部负载下没有瞬态、也会触发纹波。 封装 板被焊接到电路板上、并且提供了一个良好的散热器、因此没有散热问题。
当数据表显示1uF 可以正常工作时、您是否有任何建议来说明为什么输入端必须具有如此大的电容? 为什么即使在输出端使用建议的电容器、电路也不稳定?
非常感谢您的帮助和意见、