This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941QML-SP:LM2941QML-SP 基准电压容差问题

Guru**** 2563680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810990/lm2941qml-sp-lm2941qml-sp-reference-voltage-tolerance-questions

器件型号:LM2941QML-SP

对于基准电压(VREF)的容差、我们有一些问题:

您是否有关于 VREF 如何受到温度/辐射剂量/时间影响的更多详细信息/数据?

 1.211V-1.339V (+/-5%)范围不是我们应用的理想选择。

我们想知道 ,如果我们将电路调节到组装时的理想电压,容差将是多少。

、一旦我们在25°C 下获得 VREF 的已知值、它将会因温度、辐射剂量、使用情况等而发生多大的变化

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    虽然基准上没有专门的数据、但器件的输出电压具有温度/辐射漂移数据。

    由于输出电压主要由基准电压决定、因此可以查看提供的数据并推测基准将如何变化。

    请参阅辐射报告第61页和数据表图4。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能给我发送辐射报告的链接吗?

    谢谢、
    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    辐射报告通常可在 TI.com 产品文件夹的技术文档选项卡中找到。 下面是 Daniel 所参考报告的链接: https://www.ti.com/seclit/rr/snaa177/snaa177.pdf

    最棒的

    Zak