This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:产品流程中的 TPS25944L 意外故障

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809437/tps25944l-tps25944l-accidental-failure-in-the-product-process

器件型号:TPS25944L

尊敬的:

   现在、我们的客户将 TPS25944L 用作电源保护单元、IC 的输入供电但输出无法供电、IC 没有报告错误、只是没有输出;

   这种现象是意外故障、我们的客户希望解决此问题。 您是否有任何功能建议?

   原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kane Zhang:

    输出端的负载是多少。 ? 所有电路板上的行为是否相似?

    您能否提供输入电压、输入电流、输出电压和 EN 引脚电压的测试波形  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    输出负载为3 个100uF Al 电容器、这种现象很随意、

    我们的客户无法及时捕获的波形。 因此我无法为您提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kane Zhang:

    感谢您分享输出电容器详细信息。

    请在以下项目上提供帮助以进行调试

    • 所有电路板上的行为是否相似?
    • Vin、输入电流、Vout 和 EN 引脚电压的测试波形  
    • 您是否通过移除 3 个100uF AL 电容器进行了测试?
    •  除了3 个100uF Al 电容器之外,还有其他负载吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kane Zhang:

    是否有更新?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    抱歉、正如客户说的、这种现象很难捕捉到,μ H

    因此我无法提供您需要的数据!如果有任何更新、我将很快向您提供反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    抱歉、正如客户说的、这种现象很难捕捉到,μ H

    因此我无法提供您需要的数据!如果有任何更新、我将很快向您提供反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kane Zhang:

    请告诉我如何帮助解决此问题。谢谢!

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kane Zhang:

    如果该主题已解决、请关闭该主题。

    此致、

    Rakesh