This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:输出频率问题

Guru**** 1149720 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809770/uc3846-output-frequency-issue

器件型号:UC3846

我的上一个问题已锁定。 与 UC3846中的频率降级相关、请向我们提供解决方案建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    您能否检查以下项目、

    1、检查 REF 是否稳定为5.1V。

    2、检查同步是否打开,并在此处显示波形。

    3、您能否检查一下、您只需施加 VCC、而不是输入电压。

    4、将垂直刻度设置为1V/div 后再次显示波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Vicky, 我现在要关闭这个帖子,但如果你仍然需要我们的帮助,请回复 Bliss 的询问,以便他能进一步帮助你。  

    此致 、Teng。