尊敬的 TI:
请帮助检查、TPS2121在某些引脚上具有低阻抗。 请参阅随附的文件。
谢谢。
Smalle2e.ti.com/.../New-Failure-analysis-request-form_5F00_ET5X.DOC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、小、
我查看了原理图。 输入端有24个 TVS、我建议切换至18V 或更低的 TVS。 在热插拔事件期间、如果您使用长电缆、输入端可能会出现电压尖峰(V = L * di/dt)。 如果您在热插拔配置中使用 TPS2121、我建议在器件附近放置一个 TVS 以抑制电压尖峰。
是否可以使用示波器捕获热插拔事件? 这将向我们显示器件是热插拔还是超过器件的绝对最大值。
谢谢、
黄亚瑟