This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:阈值容差

Guru**** 2389910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812841/lp55231-threshold-tolerance

器件型号:LP55231

大家好、

您能不能帮助确认76H 阈值的容差。

由于我们发现1x 至1.5x 的容差与1.5x 至1x 的容差不同、因此我们设置为400mV。

我们知道该值是典型值、但是否存在基准容差?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有该阈值的容差。

    客户可以根据其应用程序调整阈值级别。