This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540-Q1:TPS54540-Q1问题:占空比变化的现象与 IC 内部的浪费时间有关?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810722/tps54540-q1-tps54540-q1-question-phenomenon-of-changing-duty-cycle-is-related-to-the-waste-time-inside-the-ic

器件型号:TPS54540-Q1

尊敬的支持成员:

我有疑问。

我的客户使用了 TPS54540-Q1。
目前正在大规模生产。


有一种现象、即开关电压波形的占空比发生变化。

有一个问题是、占空比变化的现象是否与 IC 内部开关工作之前的浪费时间有关。


问题1
在开关响应之前、IC 是否有浪费时间?

问题2.
浪费时间是否与占空比变化有关?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否完全理解了这一问题。

    如果您可以发送原理图和一些"现象范围图"、

    那么、我们可能能够帮助您更有效地回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank De Stasi:


    非常感谢您的回复。


    由于我会向您发送现象波形、
    您能否教授您的私人电子邮件地址?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送至 frank.de.stasi@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank De Stasi:

    非常感谢您的私人电子邮件地址。
    我已发送您的私人电子邮件地址。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、因为我们正在通过电子邮件进行回复。