This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51125A:TPS51125A 升压电压为18V 问题

Guru**** 2664555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811936/tps51125a-tps51125a-boost-voltage-is-18v-issue

器件型号:TPS51125A

尊敬的所有人:

  如果对以下问题有好的建议、谢谢!

升压电路输出为18V、但不是15V.e2e.ti.com/.../VCLK15V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    这里是一个电荷泵。 它的输出电压不应高于15V。 您能否布置 VCLK 和 VO5的波形?

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    对于 VCLK_15V、它是一个简单的电荷泵。 如果升压电压为18V 而不是15V、请测试 D10引脚1的电压、此外、检查 R393的波形。

    怀疑电压远高于5.16V。

    请告诉我们您的测试结果。