请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56720 尊敬的 TI:
请查看 TPS56720的原理图。
设计参数为:
电压:1.5V
标称电流:400mA - 500mA
输出纹波:小于15mVp-p
对于上述电流、我们观察到输出上存在较大的纹波电压。
请建议我们如何根据输出电流要求减少纹波。
Lalit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lalit、
由于测试方法不良、噪声看起来像是来自开关节点的耦合。 它实际上不存在于 Vout 上。 请参阅以下博客并再次测试。 谢谢!
此致、
Hao