This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3401:TPS7A3401能否支持+5V 至-5V/100mA?

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811533/tps7a3401-can-tps7a3401-support-5v-to--5v-100ma

器件型号:TPS7A3401

尊敬的所有人:

   我们需要一个 LDO SUPPROT +5V 至-5V/100mA、TPS7A3401能否支持+5V 至-5V/100mA? 或者、您能提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是、我们没有能够接受正输入电压并产生负输出电压的线性稳压器。  请考虑在线性稳压器之前使用反相降压/升压转换器将5V 转换为-6V、以便为 TPS7A3401提供足够的余量、从而实现-5V 的稳压输出

    非常尊重、

    Ryan