请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53319 各位专家、您好!
客户希望使用我们的 VREG 为 PMIC RTC 供电。 我已查看数据表、VREG 电流能力最大为30mA VREG 用于栅极驱动和射频引脚。 我是否可以知道这两个功能的电流能力? 我们需要了解是否可以使用 VREG 为电流消耗为26uA 的 PMIC RTC 供电。 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
客户希望使用我们的 VREG 为 PMIC RTC 供电。 我已查看数据表、VREG 电流能力最大为30mA VREG 用于栅极驱动和射频引脚。 我是否可以知道这两个功能的电流能力? 我们需要了解是否可以使用 VREG 为电流消耗为26uA 的 PMIC RTC 供电。 非常感谢!
此致、
Ann Lien