This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5036:48V 至12V@170A

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811278/webench-tools-lm5036-48v-to-12v-170a

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件:UCC28951

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试生成具有48V IN 和12V@170A OUT 要求的设计

(与 LM56036EVM 相比、只有电流更高)

但 WEBENCH 给出了错误...

所有输入均在限制范围内... 那么为什么会出现误差。  

webench 工具有问题、还是 由于其他一些参数而导致输入无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangesh、

    让我来 Webench 团队调查这个问题、请让我在下周早些时候回答。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangesh、

    webench 的半桥设计功率限制为1kW、我们可以更改该设计、但我们希望1kW 设计能得到使用 UCC28951的全桥设计的支持。

    在170A 12V 电压下,具有倍流器输出的全桥或全桥次级可能是更好的选择?

    此致

    Peter