PN TPS3813K33MDBVREP 用于在-55C 下进行测试的应用。 某些部件导致故障、其中处理器未接收到复位信号! TDI 信号静音超过300ms 后的信号。 故障排除数据指示复位! 在环境温度和-55°C 之间、脉冲窗口增长约35mS。 这似乎足以推动重置! 信号超出规格。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PN TPS3813K33MDBVREP 用于在-55C 下进行测试的应用。 某些部件导致故障、其中处理器未接收到复位信号! TDI 信号静音超过300ms 后的信号。 故障排除数据指示复位! 在环境温度和-55°C 之间、脉冲窗口增长约35mS。 这似乎足以推动重置! 信号超出规格。
早上好、Daniel -
我可以告诉您:
我们将 TPS3813K33MDBVREP 模块用于:
WDT = 0V
WDR = Vdd
重置! 将一条线路驱动到 uProc、其典型负载电容为5pF。
其产生的辐射约为5%
在发生故障的模块上、重置! 脉冲在-40C 时为临界值(300ms)、在-55C 时为故障值(~314ms)。
当我们更换 TPS3813K33MDBVREP 模块时、系统通过低温测试。
这些模块上确实印有 PLGH。
这是否足以继续?
当您测试模块时、它们是在-55C 温度下进行了规格测试、还是在更高温度下进行了"规格外"测试?
谢谢;
Mike