This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:启动时间

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809004/lm3429-start-up-time

器件型号:LM3429

您好!

在 VCC 引脚(nDIM 引脚)输入电压后、需要30ms 才能开始升压操作。
正确吗?

如果有任何缺失的信息、请告知我。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    该控制器是一款预测性关断时间控制器、LED 点亮或控制电流所需的时间取决于工作频率、外部组件以及输出电容和负载要求。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan - San、

    请原谅我没有解释。

    我想知道的是器件启动延迟。
    nDIM 引脚电压超过1.24V 后、需要30ms 才能启用器件。
    我希望您能对这个延迟时间是否合理发表意见。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    这取决于稳压器的位置、但它们都取决于功率级设计。  让我以这种方式解释一下。

    让我们以 Buck-Boost 为例。  首次施加 VIN 但 nDIM 保持在1.24V 以下时。  栅极(引脚10)不会运行、因此没有能量传输到输出、VLED 将差分为0V。  然后、当 nDIM 被要求高于1.24V 时、栅极将开始切换并将能量泵送到输出级。  VLED 将开始以差动方式上升到 VLED 正向电压和电流控制电平。  此过程所需的时间取决于 外部元件 (电感器、输出电容器、LED 正向电压等)、但启动电压从0V 的 VLED 差分开始、这需要的时间最长。

    对于第二种情况、当 VLED 在 nDIM 高于1.24V 的受控点差分时、nDIM 为 PWM 控制的低电平。  栅极将停止开关、VLED 将开始放电。   根据 nDIM 变为高电平之前的放电距离、电流再次流入 LED 所需的时间比第一种情况短、如果放电电压较小、则可能远小于30mS。  但是、这一时间仍取决于外部组件。

    我希望这会有所帮助。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan - San、

    我的解释似乎不够清楚。

    我想知道的是器件传播延迟。
    器件开始调节之前需要30ms。
    该器件在30ms 内未调节。

    此传播延迟被视为器件因素。
    我想请你判断这一拖延时间的有效性。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    我确实理解您的问题、并尽可能在这里向您解释。  当 nDIM 高于1.24V 时、该器件将以最短的延时时间(<10uS)开始驱动栅极驱动、并开始为输出电压充电。   但是、如果输出电压不在 LED 正向电压上、电流将不会流入 LED。   从开始驱动 栅极 到使电流在 LED 上进行调节的延迟 可能在 MS 中、具体取决于输出 LED 电压和外部元件。

    如果您仍然不完全了解这一点、则最好购买评估板以更好地了解此处的操作。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan - San、


    由于我们的客户已经采集了波形、您能否检查它?
    我想讨论直接邮件或私人邮件。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    是的、您可以在同一个捕获上转发原理图和 nDIM、GATE、Vout 和 ILED 的示波器捕获。  我的电子邮件是 tuan.tran@ti.com。

    谢谢 Tuan