This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:Tr 和 TF 的 UCD9090A 规格为何比正常 I2C 更严格(1000ns)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810861/ucd9090a-why-the-ucd9090a-spec-for-the-tr-and-tf-is-more-strict-than-normal-i2c-1000ns

器件型号:UCD9090A

大家好、

我想检查 TR 和 TF 的 UCD9090A 规格为何  比正常 I2C (1000ns)更严格? 您在这里有什么想法吗? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您没有最新的数据表。 两个器件具有相同的上升和下降时间、最高可达300ns。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    因此它仅 适用于 I2C 快速模式、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们支持100kHz 和400kHz。 表中的值 仅适用于400kHz。

    谢谢

    Yihe