This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于 BQ24610为4节锂电池充电

Guru**** 2425600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786915/bq24610-about-the-bq24610-to-charge-4-lithium-batteries

器件型号:BQ24610

尊敬的所有:

    我们最近在设计中使用了蓝牙扬声器、在调试电路的充电部分时、如果4天的锂电池充电电压接近16.8V (STAT1 \ STAT2 \ PG 每嘴正常、电池电压范围: 16.2V 至16.8V)、如果拉动适配器直流插头、则会出现一个电压点(1206之后的点、放电阻为1K)、高于0.4V 左右的电池电压、假设电池电压为16.3V、 然后、A 点电压为16.7V。此时、B 点处的电压为11.6v (正常电压应接近电池电压、并且仅在 Q1关闭时)。 STAT1、STAT2和 PG 状态显示适配器仍处于插入状态、电池仍在充电。 L1和 C6连接点处的波形发生变化、如所附的图所示。

   如果电池电压低于16.2v、充电时拆下适配器的直流电头(充电电流、STAT1\STAT2\PG 端口处于正常状态)、则 A 点处的电压为0V、且状态正常

   这种情况的可能原因是什么?是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快给我一些建议
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、
    很抱歉耽误你的答复。 从我对这种情况的理解来看、移除适配器后、ACDRV 仍然保持背靠背 PFET 导通、从而导致适配器跟踪电池电压? 然而、当 VBAT<16.2V ACDRV 被拉至 VCC 并且背靠背 FET 关闭时、适配器电压会按预期变为0V?

    在正常运行期间、施加的输入电压是多少? 在您指定的2个 VBAT 条件下移除 ACPWR 时、您能否使用 VCC、ACPWR、ACDRV 和 BATDRV 显示示波器捕获? 这些测试是在 EVM 还是在定制电路板上执行的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、
    我们一段时间没有收到您的回复、并假设您能够解决您的问题。 如果不能随意打开一个新线程。