请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524J-Q1 Thread 中讨论的其他器件: AWR1443
尊敬的团队:
我们的客户希望在 具有 AWR1443的系统中使用 LP87524J-Q1。 毫米波器件是系统中唯一的"逻辑"器件。
他们注意到以下几点:如果在任何电压轨上发生短路、降压转换器将被禁用。 到目前为止都很好。 由于在这种情况 下、AWR 处于复位模式、因此无法按照数据表7.3.7.3.1中的说明打开降压转换器。
>是否有任何可使用的"自动重试"模式? (我知道来自某些智能负载开关的这个术语/模式)
>是否有其他想法,如何重新成功启动系统?
期待您的反馈。
此致
Martin