主题中讨论的其他器件:TPS65131、
我在负载条件下遇到电压调节问题。 负载时、它从电源消耗130mA 电流、VPOS 降至+9V、VNEG 约为+1V 至+2V。在没有负载的情况下、它从电源消耗50mA 电流、电压调节为+/-12V。 PCB 是四层电路板、具有实心接地层、分离电源平面和 AGND。
对于高于90mA 的负载电流、我是否需要 TPS65131? 此外、TPS65131在+/-12V 时的开关限制电流是多少? 我的负载消耗的电流最多约为90mA 至150mA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在负载条件下遇到电压调节问题。 负载时、它从电源消耗130mA 电流、VPOS 降至+9V、VNEG 约为+1V 至+2V。在没有负载的情况下、它从电源消耗50mA 电流、电压调节为+/-12V。 PCB 是四层电路板、具有实心接地层、分离电源平面和 AGND。
对于高于90mA 的负载电流、我是否需要 TPS65131? 此外、TPS65131在+/-12V 时的开关限制电流是多少? 我的负载消耗的电流最多约为90mA 至150mA。
您好 Sagar、
对于5V 输入和+/-12V 输出、升压转换器开关不应在150mA 负载电流下达到电流限制、但反相转换器开关可以达到 TPS65130的电流限制、TPS65130的开关电流限制最小为700mA。 在这种情况下、您可以使用 TPS65131、它的开关电流限制最小为1800mA。
如果您将负载降至100mA、您的电路是否保持稳定? 如果是、则问题很可能是开关达到电流限制、TPS65131应解决该问题。
此致、
辽卡特
您好、辽卡特、
我的负载在 VPOS 侧需要60-80mA、在 VNEG 侧需要40-60mA。
我在两个电源轨上使用1K POT 仿真了负载。 我观察到负载超过10mA 时线路调节不良、尤其是在 VNEG 侧。 然后 、我将电压降至+/- 9V、并将 VIN 增加至5.5V。 此外、我将 VNEG 侧的负载降至~50mA。 VNEG 的读数为-3V 而不是-9V。 在引脚16处、VFBN 为0.55V、而不是-0.024 <VFBN<0.024. VNEG 和 VPOS 侧有51k 电阻器串联、前馈电容器。 不确定真正的问题是什么。
此致、
Sagar