This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:施加到 Vout 的电压、IN 或 BAT 上无任何内容

Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810327/bq24073-voltage-applied-to-vout-with-nothing-on-in-or-bat

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:BQ24075

大家好、在工厂生产期间、我需要使用5V 电压为我的产品供电、但无法从 VIN 或 VBAT 的 VOUT 获得5V 电压。 从连接到系统其余部分的测试连接器向 VOUT 引脚施加电压是安全的、而不会损坏充电器?  

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    BQ24073将 VOUT 调节为4.4V、因此无法从器件输出5V 电压。 OUT 引脚的额定电压为7V、因此您可以从外部向引脚施加5V 电压。 BQ24075将输出电压调节为5.5V、因此您可以在具有5V 输入的器件的 OUT 引脚上获得5V 电压。