This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:关于 VOUT 波形

Guru**** 2538790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786321/tps54302-about-vout-waveform

器件型号:TPS54302

你好。

我对 TPS54302有疑问。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

感谢 you.e2e.ti.com/.../8838.TPS54302.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这两个样片是否在同一电路板上进行了测试?
    您可以分享原理图和布局吗? 让我们回顾一下它们。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的回答。

    当放置在电路板上时、故障器件将表现为故障波形。 即使将其放置在另一个电路板上、也会发生故障。
    如果您在发生故障的电路板上放置了一个好产品、则其工作正常。
    该波形已发送至 TI EVM (TPS 54302 EVM-716)。
    因此、请查看 EVM 手册。
    缺陷数量为1件。

    输出上升0.8V、这是周期性发生的。
    脉宽是否定期打开440mS)? 单次触发发生器是否异常?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请测试 VIN=18V/24V 时的波形(VIN、VOUT、SW、IL)、最好捕获波形的缩放、以便更好地了解发生了什么。

    您说只有一个器件存在此问题、您测试了多少个器件? 我想知道故障率。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    Shawn - San
    感谢您的回答。

    我们使用不同的模型进行大规模生产。
    这次、我们计划在新模型中使用相同的电路。
    我每月使用20、000片。
    这种现象 IC:1件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于只有一个样本存在此问题、因此我们不知道该样本发生了什么。 在这种情况下、最好联系现场 FAE 或代理商以获得支持、并将样片发送回 TI 进行更多分析。

    肖恩