This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:能否从电路中移除电流采样电阻器?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808243/lm25069-can-i-remove-the-current-sampling-resistor-from-the-circuit

器件型号:LM25069

请参阅标题中的我的问题。  

我在电源电路板上使用 LM25069、而上行直流/直流转换器具有内置过流保护功能、在这种情况下、我是否可以删除电流采样电阻器(下图中的 R30)、直接连接 Vin (PIN2)和 SENSE (引脚1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要使用感应电阻器来提供以下保护特性、

    • 启动期间的浪涌电流限制
    • 在启动和故障条件下对外部 MOSFET 提供 SOA 保护
    • 过流和短路保护

    移除感应电阻器不会为您提供上述任何保护功能。 这将仅为您提供有用的 UVLO 和 OVLO 功能。

    在某种程度上、浪涌电流仍然可以通过在栅极添加电容来控制、但您需要确保 FET 在其 SOA 区域内运行。

    如果您不需要上述保护功能,我是否可以知道在您的系统中使用 LM25069的目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉文:

    下图描述了 LM25069的设计用途、系统中有2个卡、当系统处于活动状态时、卡可能被插入/废弃。

    实际上、数字电源模块支持"压降负载共享" OVP/UVP/OCP、但在热连接时无法处理浪涌电流、 您是否有任何建议可使其更好?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认我的以下理解是否正确?

    其中一个卡的输出端是 LM25069、当另一个卡处于开启状态时、它可能会连接到 LM25069的输出端。 在这种情况下、您需要浪涌电流限制、对吧?  

    浪涌电流限制仅在启动期间发生。 如果我的上述理解有误、请用详细的方框图详细说明用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能回答我们的上述问题吗? 如果您的查询已被解决,我们是否可以关闭此主题?