This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070行为

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809255/ucc28070-ucc28070-behaviour

器件型号:UCC28070

您好!

我们在额定功率为1kW 的车载充电器设计中使用 UCC28070 IC 进行功率因数校正。 在评估 PFC 电路时、我们观察到、对于极低的负载电流、IC 也会点亮占空比大于50%的 MOSFET、PFC 的输出(420V)也会从420V 下降到330V。 缝隙的占空比为饱和缝隙。 我们根据 Excel 计算器选择了除电流互感器之外的所有组件(我们使用了120m Ω 的分流电阻器)。 请说明原因。  我将此帖子随附我们的计算以及在 GDA 和 GDB.e2e.ti.com/.../3666.UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA.xls 上捕获的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyoti、

    Dmax 设置为0.9、因此您所连接的波形并不是特别普通。

    但输出电压不稳定、并且某些组件可能未正确设置

    该计算器专为与电流互感器配合使用而设计。 我注意到您使用了计算器、并将匝数比设置为1:1、感测到的电压  

    2.06V。 您是否未在该电路中使用运算放大器?

    计算器计算测试的组件值之一是 RSYNTH 值。

    我想知道这是否设置不当

    您能否发布原理图的 TA pdf?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复!  

    是的、我们没有使用电流互感器或运算放大器。 分流电阻器上的电压直接提供给 CSA 和 CSB 引脚以进行电流检测。 我再次随附了 Excel 计算器和原理图、如下所示。 根据应用手册/数据表中建议的公式、我已经选择了电流环路中 Rsynth、Rimo 和环路补偿组件的值。 请建议在不使用电流互感器时是否可以使用相同的公式。 如果不是、那么正确的方法是什么。  e2e.ti.com/.../0245.UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在您的其中一个问答中、您回答说、如果我们使用低侧分流电阻器来感应电感器电流、而不是电流互感器、那么 在计算 Rsyn 值时、我们需要使用以下公式-

    Rsyn =10*Ipri*L*k/vs.

    但是、当我输入值时、我不会得到正值。 峰值电流为 15.288A、升压电感器 Lmax=541uH、k=3.16k Ω/(3.16k Ω+442k Ω)、Vs 被选为2.06V。 我们使用的是120m Ω 分流电阻器。

    请建议如何选择 Rsyn 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyoti、

    我使用此公式计算出279k 欧姆  

    我看不出你怎么会达到负值。

    此外、如果峰值电流为15.3A、且感测到的电压 Vs 为2.06V、则分流电阻值应为2.06/15.3 = 134m Ω。

    不是120欧姆

    对于120m Ω、 您应使用1.8V 的感应电压

    此致

    John